This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:DRDY 信号发生损耗

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/990528/ads1675-the-drdy-signal-is-losed

器件型号:ADS1675

您好!

  我在宽带宽滤波器模式下使用 ADS1675。 我将 START 引脚设置为高电平以实现连续 SAMP。 我可以看到 DRDY 脉冲、并且输出日期 正确。 但是、当电路板外部存在 EMI 噪声(如空气中的 ESD)时、DRDY 脉冲将会丢失。DRDY 引脚和数据 将保持低电平。 此时,我可以看到  START 引脚保持高电平。 如果我不执行任何操作,此状态将继续。 如果 我将 START PIN 清零,然后设置为 Hige,DRDY 将再次显示,SAMP 数据将再次正确。

  在我的板上还有其他芯片、例如 DSP、FPGA 等、它们始终工作正常。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在原理图中看不到会导致 ADC 停止工作并需要重启或复位的任何东西。  这可能是电路板布局问题。

    您能否提供电路板布局图、其中显示了 ADC 和电源旁路电容器?

    您提到 ESD 事件;根据 ESD 电流的路径、您可能需要额外的保护。  向电源轨添加 TVS 二极管3VA、+5V 也可能有所帮助。  以下 TI 高精度实验室系列讨论了不同的保护选项。

    https://training.ti.com/eos-and-esd-adc?context=1139747-1140267-1128375-1139109-1137697

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith

       谢谢你。 这是 电路板布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您的电路板布局看起来不错。  我担心电源旁路电容器的放置、但您可以将它们直接放置在器件下方、整个电路具有一个实心接地层、这应该非常好。

    以下是其他可能的问题领域的几个建议:

     干净的时钟对于良好的运行非常重要、如果它因 ESD 事件而产生干扰、这可能是问题的一部分。  查看布局、您似乎已将其路由到内部"绿色"层、并且似乎正在运行到多个器件。  您可能需要尝试在引脚上添加一个小型滤波器。  添加一个50欧姆串联电阻器将与引脚电容一起工作、以提供一个简单的 RC 滤波器、这可能会有所帮助。  我不知道如何最好地修改您的电路板、但您可以提起 CLK 引脚55并在芯片引脚和电路板焊盘之间添加电阻器。  此外、CLK 输入由 ADS1675的模拟域供电、必须使用相对于 AVDD 的时钟源驱动;在您的情况下、必须使用5V CMOS 方波时钟源。   

    您能否确认 CLK 源的振幅?

     2. START 引脚控制器件的运行、如果该引脚由于 ESD 事件而出现干扰、则可能导致器件停止正常工作。  类似的建议是、如果有任何 ESD 能量耦合到此输入、您可能还需要在此引脚上添加一个小型 RC 滤波器。  50 Ω 串联电阻器和10pF 输入电容器应该有所帮助。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keit、

    非常感谢 。

       我 在 PIN55和电路板之间添加了一个50ohm 电阻器、在 START 引脚上添加一个 RC 滤波器、但问题仍然存在。

      在我的板上、有四个 ADS1675协同工作。 因此,CLK、START 连接到四个 ADS1675。CLK、START 来自 FPGA (即 DGND 区域)。 ADS1675 和其他模拟电路位于 AGND 区域。 我发现、AGND 区域外围的 ADC  更容易停止工作 、例如 ADC 1和4。 ADC 2和3 srop 更少。

    还有其他建议吗?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您会说:CLK、START 来自 FPGA,即 DGND 区域。 ADS1675 和其他模拟电路位于 AGND 区域。

    根据您的说明、您有两个单独的接地平面:AGND 和 DGND。  这些必须通过低阻抗连接在一起、否则、在 ESD 事件期间、两个接地层可能具有不同的电压电平、这会导致数字通信失败。

    如何将电路板上的 DGND 和 AGND 连接在一起、以及连接到什么位置?  您能不能显示同时显示 AGND 和 DGND 以及两个接地端之间连接的电路板布局图?

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

       这是我的整个板。  在 AGND 和 DGND 之间,我使用共模扼流圈。 我移除了用于测试的共模扼流圈。 并直接连接两侧 。 然后 我发现 问题变得更少。

       那么、 我怎么能做得更好呢?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    移除 AGND 和 DGND 之间的共模扼流圈应该会有所帮助、但您仍有一条较长的数字接地电流路径。  将 AGND 和 DGND 平面连接在一起的最佳位置是数字控制线在两个接地端之间的交叉位置。

    我不确定如何修改现有电路板、但在下面的位置连接两个接地端应显著减少或消除 ADC 通信错误。

    此致、|
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

       好的、我将修改 后一个布局。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    不用客气!

    Keith