请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSC2013-Q1 大家好、
TSC2013-Q1数据表显示它提供一组八个数据测量值(X1、X2、IX、Y1、Y2、 Iy、Z1和 Z2)。
请问8项数据的详细情况?
我相信、如果我们检测到单触、我们仅使用 X1、Y1、Z1、用于检测压力测量、
我的理解是否正确?
是否需要 Ix 和 IY 来检测两次触摸?
我认为这些都是基本问题、但没有足够的知识、所以我也想知道 是否有有关八个数据的详细信息的应用手册。
此致、
雅丽塔