This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:您能告诉我这八个数据的详细信息吗?

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2013-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/991785/tsc2013-q1-could-you-kindly-tell-me-the-detail-about-the-eight-data

器件型号:TSC2013-Q1

大家好、

TSC2013-Q1数据表显示它提供一组八个数据测量值(X1、X2、IX、Y1、Y2、 Iy、Z1和 Z2)。
请问8项数据的详细情况?

我相信、如果我们检测到单触、我们仅使用 X1、Y1、Z1、用于检测压力测量、
我的理解是否正确?
 是否需要 Ix 和 IY 来检测两次触摸?  

我认为这些都是基本问题、但没有足够的知识、所以我也想知道 是否有有关八个数据的详细信息的应用手册。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    我相信您的理解是正确的。 IX 和 IX 通过 AUX 引脚测量、并连接到用于双触控的 Rsense。 对于单触、不使用 Ix 和 IY。  

    很遗憾、我们没有关于此主题的任何应用手册。  


    此致、
    Aaron Estrada