This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:LNA 和 PGA 之后的高噪声水平

Guru**** 2385850 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013539/afe5809-high-noise-level-after-lna-and-pga

器件型号:AFE5809

我有定制硬件。 我们使用的 AFE5809以 60MHz 的频率运行 ADC、并且仅使用一个通道。 我们似乎有很多噪声、但我无法通过引脚指出它的来源。

出于测试目的、我将输入短接至 GND 并通过 FPGA 读取 ADC。 我看起来 随机噪声的峰值 高达+/- 80十进制。  

我们的 LNA 配置为24dB 增益、PGA 配置为30dB 增益、总计54dB。  我们是否应该看到低于该值的数字?  

下面是我们的原理图中显示输入的一个小工具:

这是 FPGA 读出的一个小插曲

我尝试禁用了电路板上的模拟 VCNTL、并且仅使用具有0dB 衰减的数字 VCAT -结果相同。  

已尝试50R 内部端接、也已禁用内部端接-结果相同。  

我还应该寻找什么?  

顺便说一下、内部基准电压的幅度是多少? 在数据表中、REFM 和 REFP 分别表示为0.5V 和1.5V。 这是否意味着基准电压为1.0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您与我们联系。 您能否单独尝试关闭 LNA、PGA、VCAT 以及整个 VCA 断电。 如果在任何一种情况下、噪声性能都得到改善、那么它可能会向某个方向指明问题所在。 如果在上述所有情况下都没有改进、则可能是您的捕捉接口存在问题。 如果您接收到的位未正确对齐帧、那么本底噪声也可能更高。 您可以通过启用斜坡测试模式来确认帧对齐、并查看您是否在 FPGA 中获得了预期数据。

    关于基准电压、是的内部基准将设置为(REFP - REFM)。 ADC 的满量程电压将为2倍(REFP - REFM)   

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。 LVDS 线路上的捕捉接口正常、它已通过斜坡测试模式和正弦测试模式验证。

    断电(即 PGA)的具体效果是什么? PGA 的输出是否为零、或 PGA 的增益是否仅为0dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    启用 PGA 断电后、为 PGA 块供电的所有偏置电路都会关闭。 PGA 将停止消耗功率、在这种情况下、其输出将等于零伏。

    此致、

    Kalyan