This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64:ADS54J64

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64, ADS54J64EVM, ADS54J66, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1006270/ads54j64-ads54j64

器件型号:ADS54J64
主题中讨论的其他器件: TSW14J10EVMADS54J66LMK04828

工程师好、我正在尝试将此 ADC 用于激光雷达应用。 但这种 ADS54J64架构不同于 传统的流水线 ADC。 它是否可用于 通过 DDC 旁路模式数字化高斯脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    在 DDC 旁路模式下、此部件应适用于您的应用。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我‘使用 KC705 + ADS54J64EVM + TSW14J10EVM’来评估 ADS54J64

    组合。 但我的操作遇到了问题。 这可能是我的配置问题。

    我想将该 ADC 用于激光雷达应用、基本上我想用 DDC 旁路模式捕获高斯脉冲。

    在实际信号测试之前,我先尝试了测试模式测试,但无法使其正常工作。 下面是我进行的配置:

     

    ADS54J64 GUI:

    1. 从‘‘’中,我选择了 Fclk=983.04MHz’。

    注意:我只能看到 D3 (PLL2锁定指示灯)亮起。

     

    1. 从‘ADS58J46 Mode’(ADS58J46模式)中,我选择了 DDC 模式8。

     

    1. 从‘ADS58J46 Other’(ADS58J46其它)中,我配置了以下参数。

    数据测试模式:

    • 测试图案:斜坡图案
    • 测试模式启用:通道 A、通道 B、通道 C、通道 D、

    JESD204B:

    • K28.5链路层模式
    • 使用 SYNCbCD 进行 ch.AB 控制

     

    HSDC 专业版:

    • 我选择了‘FTSCNUS-TSW14J10KC705。
    • 我‘了 ADS54J66_LMF_4421’。 (ADC 列表中没有 ADS54J64。)
    • 我将‘ADC Output Date Rate’(ADC 输出日期率)设置为491.52。

     

    我‘了“TSW14J10_KC705.SVF”。 我‘了“Time Domain”(时间域)进行测试选择。 当我点击‘Capture’(捕获)时,HSDC Pro 屏幕上没有‘Ramp Signal’(斜坡信号)。 我可以看到 D15卡在‘1’,其余的保持在‘0’。 KC705上的 GPIO LED 状态如下:

    0 -开

    1 -关

    2 -关闭

    3-打开

    4 -关闭

    5-闪烁

    6 -关闭

    7–闪烁

    请告诉我应采取哪些措施使其正常工作。 谢谢。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    KC705可能无法在9.8304Gbps 的串行器/解串器速率下工作、因为 FPGA 上的收发器具有介于8G 和9.8G 之间的死区。 我们从未使用此设置测试过 ADS54J64。 我建议尝试像以前那样使用 ADS54J64设置、但使用491.52MHz 的采样时钟来验证您是否可以使设置正常工作。 根据用户指南加载 ADC 和 LMK 后、转至 LMK04828时钟输出选项卡、并将 CLKout 2和3 DCLK 分频器更改为6。 接下来、由于 FPGA 固件需要内核时钟、因此请取消选择 CLKout 12和13上的 Group PowerDown。 在同一个时钟上、将 DCLK 分频器设置为24、将 DCLK 类型设置为 LVDS。 在 SYSREF 和 SYNC 选项卡中、将 SYSREF 分频器设置为192。 在 HSDC Pro 中、使用相同的 ini 文件、但将 ADC 数据速率设置为245.76Msps。

    如果 FPGA 接收到三个所需时钟、则 LED 的5、6和7都应闪烁。 如果这起作用、您接下来尝试提高采样率。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     

    感谢您的快速响应。 我按照您的指示操作、LED5、6和7都在闪烁。 但单击"Capture"按钮时出现以下超时错误。

    ‘读取 DDR 至文件 time_out_error 超时错误’

     

    此致、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    您能否运行 Chipscope 并监控 FPGA 内的 LMFC、SYNC、SYSREF 和 SerDes 通道? 如果没有、请尝试探测 ADC EVM 上的 SYNC 信号、并在单击"CAPTURe"按钮后验证该信号是否为高电平。 如果 SYNC 不变为高电平并保持高电平、则永远不会建立链路。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我想使用 Chipscope。 但设计在哪里?

    谢谢、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     在我‘TSW14J10_KC705.SVF’后,我尝试从 Vivado 打开 HW_TARGET。 但它显示错误:当前没有 HW_TARGET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    该 TSW14J10固件已过时、未针对正常运行进行优化。 该器件旨在与 TI HSDC Pro GUI 配合使用、以便客户快速评估待测试的 TI 器件。 它不是最终产品使用的固件、如果我记得正确、它也不允许您使用 Chipscope。 我强烈建议您使用 Xilinx 提供的示例作为一个选项来创建自己的固件。 另一种选择是申请免费的 TI JESD204C IP、该 IP 包含 Xilinx FPGA 的文档和示例参考设计。  您可以通过转到以下链接申请此 IP:   

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我之前应用了该 IP、并且它已获得批准。 但我没有下载、因为我以为可以使用 TSW14J10固件进行下载。 我应该已经下载了该 IP。 现在案例(CS0529829)已关闭。 因此、我必须重新应用。

    谢谢、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    借助 TI IP、您无需 TSW14J10EVM。 您可以将 ADC EVM 直接插入 KC705。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我上周五请求了该 IP。 我是否可以通过任何方法检查它的状态?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    这通常需要几天时间。 在客户获得批准后、将发送一封电子邮件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、e2e.ti.com/.../Table.xlsx

    在我针对 KCU105 EVM 合成了 TI_204C_IP_ref 设计后,我遇到了一些严重错误。 它无法生成位文件。 请查看随附的 table.xlsx 文件。

    另一个问题是、我是否可以为此目标使用 zcu102_8b10b 文件夹中的约束文件。 它正在抱怨、看起来我需要为  KCU105生成约束文件。

    谢谢、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我使用的是 Vivado2020.1。 我尝试以 KC705为目标、但警告消息与 KCU105相同。

    [netlist 29-180] Cell 'IBUFDS_GTE4'不是 kintexu 部件的受支持基元:xcku040-ffva1156-2-E 实例'TI_IP_inst/JESD_IP_gen.j8b10b_inst/xcvr_gen.xcvr_inst/genblk1[0].IBUFDS_GTE4_INST'将被视为黑盒、而不是原始架构["C:/work/SBL_mini/TI204C-IP-Release-v1.10-LATEST/reference_designs/zcu102_8b10b/rtl/gth_8b10b_rxtx.sv:82]
    [netlist 29-180] Cell 'IBUFDS_GTE4'不是 kintexu 部件的受支持基元:xcku040-ffva1156-2-E 实例'TI_IP_inst/JESD_IP_gen.j8b10b_inst/xcvr_gen.xcvr_inst/genblk1[0].IBUFDS_GTE4_INST'将被视为黑盒、而不是原始架构["C:/work/SBL_mini/TI204C-IP-Release-v1.10-LATEST/reference_designs/zcu102_8b10b/rtl/gth_8b10b_rxtx.sv:82]
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    您使用的参考设计似乎不正确。 应将 zc706设计用作起点。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我尝试了 zc706设计、并收到了包括时序故障在内的重要警告消息。 我继续尝试将该设计映射到 kc705。 我遇到了 DRC 故障、原因是顶部严重警告消息上的端口未受限制。 正如我说过的、我使用的是 Vivado 2020.1。 与 Vivado 版本有关的任何内容。  不过、TI204c_ip-userguide 指定了 Vivado (2019/x 或更高版本)。

    谢谢、

    Younge2e.ti.com/.../zc706_5F00_critical_5F00_warnings.xlsxe2e.ti.com/.../kc705_5F00_log_5F00_file.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    您似乎正在尝试将 ZC706参考设计的盲端口连接到 KC705,但该端口不起作用。 参考设计应作为起点、并应进行修改以匹配新 FPGA。 我们注意到,大多数设计引脚未分配给 FPGA 引脚。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我仅重试了 ZC706参考设计(未映射到 KC705)、并遇到时序故障。 请找到随附的计时报告。 这次我使用了 Vivado 2019.2来确定此问题是否是由不同的 Vivado 版本引起的。 但不是。

    谢谢、

    年轻   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定报告文件是否已上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未附加任何文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_204c_5F00_IP_5F00_ref_5F00_timing_5F00_summary_5F00_routed.txt.rpt.txtHiJim、我再次上传了它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    您仍有问题吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     

    我可以为 KC705生成位文件、但我发生了时序故障。 甚至参考设计本身也出现了时序故障。 大约一周前、我已经上传了计时摘要报告。

    目前、我正在处理其他一些项目。 我稍后会再讨论这个问题。

     

    谢谢、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    查看错误报告时、您似乎没有正确映射引脚。 这不是时序问题。 您能否执行以下操作:

    1.按原样重新编译示例设计、以确保它们不存在 Viviado 版本或参考设计问题。

    2.更改 ZC706设计中的引脚映射并以 KC705设计为目标。 请告诉我们您的具体操作方法、以便我们验证所采取的步骤是否正确。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我不确定您是否获得了正确的文件。 我上传的文件 (TI_204C_IP_ref_timing_summary_routed.txt.rpt)来自编译原始 ZC706参考设计并附带约束文件。 它不是 KC705的。  

    谢谢、

    年轻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    那么、这是原始参考设计、您没有更改任何内容、对吧?  

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我没有改变任何东西。

    谢谢、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    所有参考设计均使用版本2019.1进行编译。 您是否可以尝试使用此版本来查看计时错误是否已清除?

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我用2019.2试过它。  TI204c_ip-userguide 指定 了 Vivado (2019/x 或更高版本)。 正如我说过的、我现在正在进行其他一些项目。 我稍后将尝试2019.1。

    谢谢、

    年轻