主题中讨论的其他器件: TSW14J10EVM、 ADS54J66、 LMK04828
工程师好、我正在尝试将此 ADC 用于激光雷达应用。 但这种 ADS54J64架构不同于 传统的流水线 ADC。 它是否可用于 通过 DDC 旁路模式数字化高斯脉冲?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工程师好、我正在尝试将此 ADC 用于激光雷达应用。 但这种 ADS54J64架构不同于 传统的流水线 ADC。 它是否可用于 通过 DDC 旁路模式数字化高斯脉冲?
您好、Jim、
我‘使用 KC705 + ADS54J64EVM + TSW14J10EVM’来评估 ADS54J64
组合。 但我的操作遇到了问题。 这可能是我的配置问题。
我想将该 ADC 用于激光雷达应用、基本上我想用 DDC 旁路模式捕获高斯脉冲。
在实际信号测试之前,我先尝试了测试模式测试,但无法使其正常工作。 下面是我进行的配置:
ADS54J64 GUI:
注意:我只能看到 D3 (PLL2锁定指示灯)亮起。
数据测试模式:
JESD204B:
HSDC 专业版:
我‘了“TSW14J10_KC705.SVF”。 我‘了“Time Domain”(时间域)进行测试选择。 当我点击‘Capture’(捕获)时,HSDC Pro 屏幕上没有‘Ramp Signal’(斜坡信号)。 我可以看到 D15卡在‘1’,其余的保持在‘0’。 KC705上的 GPIO LED 状态如下:
0 -开
1 -关
2 -关闭
3-打开
4 -关闭
5-闪烁
6 -关闭
7–闪烁
请告诉我应采取哪些措施使其正常工作。 谢谢。
年轻、
KC705可能无法在9.8304Gbps 的串行器/解串器速率下工作、因为 FPGA 上的收发器具有介于8G 和9.8G 之间的死区。 我们从未使用此设置测试过 ADS54J64。 我建议尝试像以前那样使用 ADS54J64设置、但使用491.52MHz 的采样时钟来验证您是否可以使设置正常工作。 根据用户指南加载 ADC 和 LMK 后、转至 LMK04828时钟输出选项卡、并将 CLKout 2和3 DCLK 分频器更改为6。 接下来、由于 FPGA 固件需要内核时钟、因此请取消选择 CLKout 12和13上的 Group PowerDown。 在同一个时钟上、将 DCLK 分频器设置为24、将 DCLK 类型设置为 LVDS。 在 SYSREF 和 SYNC 选项卡中、将 SYSREF 分频器设置为192。 在 HSDC Pro 中、使用相同的 ini 文件、但将 ADC 数据速率设置为245.76Msps。
如果 FPGA 接收到三个所需时钟、则 LED 的5、6和7都应闪烁。 如果这起作用、您接下来尝试提高采样率。
此致、
Jim
年轻、
该 TSW14J10固件已过时、未针对正常运行进行优化。 该器件旨在与 TI HSDC Pro GUI 配合使用、以便客户快速评估待测试的 TI 器件。 它不是最终产品使用的固件、如果我记得正确、它也不允许您使用 Chipscope。 我强烈建议您使用 Xilinx 提供的示例作为一个选项来创建自己的固件。 另一种选择是申请免费的 TI JESD204C IP、该 IP 包含 Xilinx FPGA 的文档和示例参考设计。 您可以通过转到以下链接申请此 IP:
https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP
此致、
Jim
您好、Jim、e2e.ti.com/.../Table.xlsx
在我针对 KCU105 EVM 合成了 TI_204C_IP_ref 设计后,我遇到了一些严重错误。 它无法生成位文件。 请查看随附的 table.xlsx 文件。
另一个问题是、我是否可以为此目标使用 zcu102_8b10b 文件夹中的约束文件。 它正在抱怨、看起来我需要为 KCU105生成约束文件。
谢谢、
年轻
您好、Jim、
我使用的是 Vivado2020.1。 我尝试以 KC705为目标、但警告消息与 KCU105相同。
[netlist 29-180] Cell 'IBUFDS_GTE4'不是 kintexu 部件的受支持基元:xcku040-ffva1156-2-E 实例'TI_IP_inst/JESD_IP_gen.j8b10b_inst/xcvr_gen.xcvr_inst/genblk1[0].IBUFDS_GTE4_INST'将被视为黑盒、而不是原始架构["C:/work/SBL_mini/TI204C-IP-Release-v1.10-LATEST/reference_designs/zcu102_8b10b/rtl/gth_8b10b_rxtx.sv:82]
[netlist 29-180] Cell 'IBUFDS_GTE4'不是 kintexu 部件的受支持基元:xcku040-ffva1156-2-E 实例'TI_IP_inst/JESD_IP_gen.j8b10b_inst/xcvr_gen.xcvr_inst/genblk1[0].IBUFDS_GTE4_INST'将被视为黑盒、而不是原始架构["C:/work/SBL_mini/TI204C-IP-Release-v1.10-LATEST/reference_designs/zcu102_8b10b/rtl/gth_8b10b_rxtx.sv:82]
您好、Jim、
我尝试了 zc706设计、并收到了包括时序故障在内的重要警告消息。 我继续尝试将该设计映射到 kc705。 我遇到了 DRC 故障、原因是顶部严重警告消息上的端口未受限制。 正如我说过的、我使用的是 Vivado 2020.1。 与 Vivado 版本有关的任何内容。 不过、TI204c_ip-userguide 指定了 Vivado (2019/x 或更高版本)。
谢谢、
Younge2e.ti.com/.../zc706_5F00_critical_5F00_warnings.xlsxe2e.ti.com/.../kc705_5F00_log_5F00_file.txt
e2e.ti.com/.../TI_5F00_204c_5F00_IP_5F00_ref_5F00_timing_5F00_summary_5F00_routed.txt.rpt.txtHiJim、我再次上传了它。 谢谢。