Other Parts Discussed in Thread: ADS1278
例如、交流电每周期采样512个点、由于交流电周期各不相同、实验频率从45Hz 变为55Hz、因此采样时间必须由 CPU 控制、逐次逼近 A/D 转换器具有一个转换引脚。 当从低电平变为高电平时、将启动 AD 转换。现在 ADS1278是 SIGMA_Delta 转换器。 其 SYNC 引脚是否与 CONV 引脚相同?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
ADS1278持续转换数据、输出数据速率是 MODE 引脚设置和主 CLK (引脚27)输入频率的函数。 SYNC 引脚可被视为复位引脚、用于将系统中的多个 ADS78同步到同一 CLK 边沿。
在您的情况下、要精确调整输出数据速率、您需要调整主 CLK 频率。 例如、假设您使用的是高分辨率模式、则需要以下 CLK 频率: (Fclk/Fdata=512、数据表中的表8)
fdata=45Hz*512=23040sps,fclk=512*23040=11796480Hz
fdata=50Hz*512=25600sps、fclk=512*25600=13107200Hz
fdata=55Hz*512=28160sps,fclk=512*28160=14417920Hz
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用