This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:串行电阻值中的接口

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013250/ads4222-the-interface-in-serial-resistor-value

器件型号:ADS4222

 该数据表要求 CMOS 与 FPGA 的接口采用串行电阻器。 价值如何? 10欧姆是否正常?

1) 1)数据输出接口

2) SPI 接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小强

    我建议对数据线使用10到22欧姆之间的任何值、并将其尽可能靠近 ADC 放置。 对于 SPI、我只会使用一个时钟电阻器(10-22欧姆)、并将其放置在靠近 ADC 的位置。

    此致、

    Jim