This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:温度曲线

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012678/lm98620-temperature-curve

器件型号:LM98620

您好、Sirs、

我的客户询问 IC 温度与正常运行时的运行时间之间的关系曲线、您能否与我们分享此数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发表有关 LM98620的文章。 我们拥有与其他 TI 器件相同的热阻信息、但它并不能说明器件达到峰值温度的时间。 客户的 PCB 也会影响其性能。

    我建议客户测量客户 PCB 上的封装顶部温度。 LM98620 psi JT 为0.3C/W  根据数据表第8页、 预期典型功率为1020mW。 因此、芯片温度可能比您的封装顶部测量温度高0.3*1.04=~0.5C。

    此致

    Shinya