请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM98620 您好、Sirs、
我的客户询问 IC 温度与正常运行时的运行时间之间的关系曲线、您能否与我们分享此数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您发表有关 LM98620的文章。 我们拥有与其他 TI 器件相同的热阻信息、但它并不能说明器件达到峰值温度的时间。 客户的 PCB 也会影响其性能。
我建议客户测量客户 PCB 上的封装顶部温度。 LM98620 psi JT 为0.3C/W 根据数据表第8页、 预期典型功率为1020mW。 因此、芯片温度可能比您的封装顶部测量温度高0.3*1.04=~0.5C。
此致
Shinya