This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8822:针对正弦波设计 DAC8822

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8822, OPA2277, OPA227, THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010265/dac8822-designing-dac8822-for-sine-wave

器件型号:DAC8822
主题中讨论的其他器件: OPA2277OPA227THS4031

大家好、
我想从 DAC8822生成频率为10kHz 和250kHz 的正弦波。
为了简要阅读数据表、我需要做一些澄清、希望大家能解决这个问题。
DAC 与3.3V 逻辑控制器进行通信。 从+5V 驱动时的最小逻辑输入电压为2.4V。
1)。 哪些是逻辑输出引脚?
2)。 什么 是2象限和4象限操作模式?
3)。 我想从 DAC 获得+/-14V 双极正弦波、那么 Vref 的值应该是多少?
4).在下表中、如果我理解正确、  

当 VDD=5V 时、DAC 的输出仅为0至5V。 还是我错了?
5)。 DAC 的输出被馈送到四阶 LPF、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到我的答案。

    1.逻辑输出引脚是什么意思?

    在这里、DAC 具有所有逻辑输入、无逻辑输出引脚。 使用3.3V 时、逻辑高电平将为2.1V、逻辑低电平将为0.65V

    2. 什么是2象限和4象限操作模式?

    在 DAC8822等 MDAC 中、您可以有2象限或4象限操作。

    2象限操作:

    仅包括 MDAC 和互阻抗级(如下图所示)的系统将被称为两象限配置、因为输出只能通过改变基准电压极性来实现正或负摆幅


    4象限操作:

    象限系统能够通过更改基准电压或更改 DAC 代码来提供正或负输出电压。

    在 DAC8822的情况下、以下配置提供4象限操作。

     

    我们可以用图形方式表示这两种操作模式、如下所示。

    DAC8822支持高达18V 的基准电压。 在您的情况下、您可以使用14V 作为基准。 如果您使用4象限操作、DAC 输出将在-14V 至+14V 之间变化。由于14V 不是标准基准、因此您可以使用10V 作为 Vref 并使用额外的运算放大器级来提高它的增益。 您可以在 LPF 本身中具有该增益级。

    这是 Iout 引脚的顺从电压、DAC8822输出是电流、而不是电压。

    跨阻级之后可以有 LPF。

    希望这澄清了您的所有疑问。 如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、
    感谢您的快速详细答复。
    "逻辑输出引脚"是指 DAC 的任何输出引脚连接到控制器、您已将其明确表示。 谢谢。
    我需要 一个+/-14V 输出信号、因此我认为4 象限 模式就足够了、基准电压 为+10V、就像您说的那样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    是的、具有10V 基准的4象限足以满足您的应用需求。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、
    我希望我能够在这个已解决的论坛上澄清我的疑问。

    在 上述设置中、我们为什么需要外部基准放大器 U1?
    如何驱动 U1或其电压轨要求是什么?
    我的 Vref 设置为+10V。
    我想生成频率为250kHz 的+/-10V 正弦波。 但运算放大器 OPA2277的压摆率看起来非常低(0.8V/us)。 这是否会造成任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    请注意、满量程输出(IOUT)的极性是 VREF 处输入基准电压的倒数。 因此、对于 U1、我们基本上将基准电压反相为-10V (VREF = 10V)。 在为其中一个电阻器(ROFS_A)提供 VREF 的情况下、当代码从0移动到完整代码时、我们将从 DAC 生成所需的-10V 至10V。

    U1电源轨取决于基准电压。 如果是10V、我建议+/-12V 最小值并选择 OPA227。

    如果要生成振幅为+/-10V 的250kHz 正弦波、可以使用以下公式计算最小压摆率要求。

    压摆率 = 2* Pi * Freq *振幅(峰峰值)

    在您的情况下、最小要求大约为32V/us。 请选择最小增益带宽积为25MHz (最小值)且压摆率为32V/us (最小值)的运算放大器

    查看运算放大器产品系列、并选择符合此要求的产品。 我可以推荐 THS4031。

    https://www.ti.com/product/THS4031

    最好打开一个新主题以解决新问题(它有助于我们更好地跟踪主题)

    此致、

    AK