Other Parts Discussed in Thread: DAC8822, OPA2277, OPA227, THS4031
主题中讨论的其他器件: OPA2277、 OPA227、 THS4031
大家好、
我想从 DAC8822生成频率为10kHz 和250kHz 的正弦波。
为了简要阅读数据表、我需要做一些澄清、希望大家能解决这个问题。
DAC 与3.3V 逻辑控制器进行通信。 从+5V 驱动时的最小逻辑输入电压为2.4V。
1)。 哪些是逻辑输出引脚?
2)。 什么 是2象限和4象限操作模式?
3)。 我想从 DAC 获得+/-14V 双极正弦波、那么 Vref 的值应该是多少?
4).在下表中、如果我理解正确、 
当 VDD=5V 时、DAC 的输出仅为0至5V。 还是我错了?
5)。 DAC 的输出被馈送到四阶 LPF、