请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298ECGFE-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS1298
您好!
当使用 JP24配置为3.3V 运行时、ADS1298ECGFE 评估板上的 DVDD 电流是多少?
- 连接 PWDN 跳线(JP5)后、我测量 DVDD = 20.6mA、AVDD = 4.98mA
- 移除 PWDN 跳线后、我测量 DVDD = 20.5mA、AVDD = 1.26mA
DVDD 电流远超出 ADS1298电气特性中列出的值。 无论器件的运行状态如何、它始终测量高电平。
除此之外、该器件似乎完全正常工作。
高电流的原因是什么?
谢谢
Chris