This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:DVDD 电流

Guru**** 1513510 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012176/ads1298ecgfe-pdk-dvdd-current

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

您好!

当使用 JP24配置为3.3V 运行时、ADS1298ECGFE 评估板上的 DVDD 电流是多少?

  • 连接 PWDN 跳线(JP5)后、我测量 DVDD = 20.6mA、AVDD = 4.98mA
  •  移除 PWDN 跳线后、我测量 DVDD = 20.5mA、AVDD = 1.26mA

DVDD 电流远超出 ADS1298电气特性中列出的值。 无论器件的运行状态如何、它始终测量高电平。

除此之外、该器件似乎完全正常工作。

高电流的原因是什么?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    欢迎来到 E2E 论坛!!

    高电流消耗来自板载时钟振荡器。 EVM 中包含的外部振荡器由 DVDD 电源供电、该电源与 ADS1298相同。 默认情况下、EVM 随附外部振荡器使能功能。 您可以通过将 J19跳线设置到位置2-3来禁用板载时钟振荡器、并检查 DVDD 电流消耗。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的回答!

    我忘记在原始帖子中提到我已经使用 J19禁用了振荡器。 当振荡器被启用时、DVDD 电流上升至20.7mA。

    当禁用振荡器时、我还检查了将 DVDD 切换到1.8V 时的电流。

    • 已安装 PWDN 跳线- DVDD = 7.03mA、 AVDD = 1.34mA
    • 已移除 PWDN 跳线- DVDD = 7.04mA、 AVDD = 5.05mA

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的澄清。  

    在禁用外部时钟的情况下、我在 EVM 上看不到如此高的 DVDD 电流(~7mA)。 请确认 EVM 上的功耗数字、然后返回给您。

    谢谢

    -TC