无法从 ADS7038Q 获取通信。 我已分离 TI 微控制器并将套件连接到目标微控制器。
我无法获得任何响应、我想知道是否缺少硬件引脚。
我已将这6根导线连接到它。
MOSI
CLK
CS
MISO
5V
GND
5V 读数正确、AVDD 读数为3.3、是否缺少任何引脚?
下面的 SPI 映像发送正确的 SPI 命令。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
无法从 ADS7038Q 获取通信。 我已分离 TI 微控制器并将套件连接到目标微控制器。
我无法获得任何响应、我想知道是否缺少硬件引脚。
我已将这6根导线连接到它。
MOSI
CLK
CS
MISO
5V
GND
5V 读数正确、AVDD 读数为3.3、是否缺少任何引脚?
下面的 SPI 映像发送正确的 SPI 命令。
您好、Nick、
我最近 使用 了 ADS7038-Q1示例 C 代码 、我记得在没有连接到 ADC 的输入的情况下、由于转换结果中没有噪声、我通常会读取所有零。
要进行快速测试以查看 SPI 通信是否正常工作、可以尝试将 DATA_CFG 寄存器中的 FIX_PAT 位设置为1b。 当该位被使能时、ADC 在读取数据时应该返回一个固定的0xA5A 模式。
此致、
Chris
不确定 TP1和 TP2是什么意思。 随附了我看到的唯一原理图。 您能否根据下面的原理图提供更详细的电气连接点