This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038Q1EVM-PDK:SPI 问题

Guru**** 1511610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012408/ads7038q1evm-pdk-spi-issue

器件型号:ADS7038Q1EVM-PDK

无法从 ADS7038Q 获取通信。 我已分离 TI 微控制器并将套件连接到目标微控制器。  

我无法获得任何响应、我想知道是否缺少硬件引脚。  

我已将这6根导线连接到它。  

MOSI  

CLK  

CS

MISO  

5V  

GND  

5V 读数正确、AVDD 读数为3.3、是否缺少任何引脚?  

下面的 SPI 映像发送正确的 SPI 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我最近 使用 了 ADS7038-Q1示例 C 代码 、我记得在没有连接到 ADC 的输入的情况下、由于转换结果中没有噪声、我通常会读取所有零。

    要进行快速测试以查看 SPI 通信是否正常工作、可以尝试将 DATA_CFG 寄存器中的 FIX_PAT 位设置为1b。 当该位被使能时、ADC 在读取数据时应该返回一个固定的0xA5A 模式。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、  

    我正在尝试读取系统状态和通用配置寄存器。 系统状态寄存器应在收到 Rx 请求时返回1。 明天、当我回到实验中查看这是否是修复程序时、我将在寄存器中启用此位。 在平均时间内、您是否可以确认电气引脚输出、如果上面的注释中遗漏了任何内容?  

    感谢您的 PROMT 响应、  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    好的、这很有意义...

    我认为您可能需要将3.3V 电源连接到 DVDD。 在 EVM 上、AVDD 和 DVDD 由 PAMB 板上的两个不同电源供电。 您可以通过将一根导线从 TP1连接到 TP2来与 DVDD 共享 U1输出。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定 TP1和 TP2是什么意思。 随附了我看到的唯一原理图。 您能否根据下面的原理图提供更详细的电气连接点  

    www.ti.com/.../sbau279.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这就是我所说的...

    将 AVDD (TP1)测试点连接到 DVDD (TP2)测试点。

    否则、为 DVDD 提供单独的3.3V 电源。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明天将尝试第一件事、并让您知道它是怎么发生的。