This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408EVM:电源

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011885/dac81408evm-power-supply

器件型号:DAC81408EVM
主题中讨论的其他器件:DAC81408

您好!

我对 DAC81408的 Vcc 和 VSS 电源有点困惑。 评估板手册中有一条说明、9V <(Vcc-VSS)< 43V

但数据表中还有一个示例显示 Vcc = 21.5V、VSS =-21.5V

那么 VSS =- Vcc 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC81408需要以下电源。

    VCC = 9V (最小值)和43V (最大值)

    VSS =-21V (最小值)和0V (最大值)。  

    根据您要运行的配置、您可以选择电源。假设您希望在双环路输出范围(+/-10V)内运行、您的 VCC 可以是12V、VSS =-12V

    在单极模式输出范围(例如:0至5V)中、VCC 应为9V (最小值)、VSS 可为0V

    此外、VCC-VSS 应为9V (最小值)和43V (最大值)。  

    VCC = 21.5且 VSS =-21.5是有效选项

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 现在更清楚了。

    此致、

    Dragan