This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1672:占空比和容差抖动

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011255/ads1672-duty-cycle-and-allowance-jitter

器件型号:ADS1672

大家好、

 

我们从客户处获得以下信息。

 

  1. CLK 的占空比
    如果发生多次转换、客户将配置 ADS1672 CLK = 20MHz、FastResponse、LowLatency、DR=625kSPS。
    根据数据表、CLK 的占空比应非常接近50%、而时序要求中的最小值、最大值显示45%和55%。
    它是否足够最小45%和55%? 如果没有,可以共享目标号码吗?
  2. 时钟抖动的目标数
    如果配置 CLK=20MHz、FastResponse、低延迟、DR=625kSPS、并且在600Hz 至60kHz 之间实现最大 SNR、客户希望知道时钟抖动的目标数量。
    或者、如果我们可以分享图2等数字、那会很有帮助。 过采样 ADC (A)或表1等数据的 SNR 图。 显示时钟抖动、SNR 和频率之间的关系。 您能否共享这些数据以实现时钟抖动? 客户担心由于增加抖动而降低 SNR 性能。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michiaki、

     ADS1672将在 CLK 占空比为45%至55%的情况下实现完整的数据表性能。

    2. 可以使用以下公式计算最大时钟抖动:

    数据速率设置为625kSPS、OSR=32。  ADC 在 OSR=32时的动态范围为107.5dB。  这是 ADC 的内部热噪声限制。  时钟抖动会增加额外的噪声。  为了将此附加噪声限制在热噪声的一小部分、我们将抖动计算的 DR 限制设置为107.5+10dB 或117.5dB。  根据上述要求、最大输入频率将为60kHz。   

    OSR=32

    DR=117.5dB

    fin = 60kHz

    T-jitter =[sqrt (32)*10^(-117.5/20)]/[2*3.14*60000]= 20ps

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用