This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2548-EP:TLV2548-EP 与 TMS570LC4357-EP 集成

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TLV2548-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011396/tlv2548-ep-tlv2548-ep-integration-with-tms570lc4357-ep

器件型号:TLV2548-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

您好!

我想将外部 ADC TLV2548-EP 与 TMS570LC4357 SPI4通道集成。

请确认未使用的 FS、nCSTART 和 nPWDN 是否可以连接到 VCC 引脚。

随附的原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudrappa、

    已确认!  如果您不打算使用 TLV2548-EP 上的这些引脚、则可以将其连接到高电平。