请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV2548-EP 主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357、
您好!
我想将外部 ADC TLV2548-EP 与 TMS570LC4357 SPI4通道集成。
请确认未使用的 FS、nCSTART 和 nPWDN 是否可以连接到 VCC 引脚。
随附的原理图供您参考。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想将外部 ADC TLV2548-EP 与 TMS570LC4357 SPI4通道集成。
请确认未使用的 FS、nCSTART 和 nPWDN 是否可以连接到 VCC 引脚。
随附的原理图供您参考。