This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:ASIL C 实现

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009403/ads7038-q1-asil-c-implementation

器件型号:ADS7038-Q1

大家好、

ADS7038-Q1是否具有实现 ASIL C 时基故障率的内部安全措施、或者是否需要在系统级别采取任何措施来满足 ASIL C?

如果需要额外的安全措施、是否有任何其他具有内部安全措施的 ADC。

此致、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    虽然 ADS7038-Q1集成了一些可用于检测随机硬件故障的诊断功能、但该功能并非根据 TI 的功能安全硬件开发流程开发的。 这意味着客户必须根据 ISO 26262:8、13评估硬件元件在其功能安全(FS)应用中的适用性。 根据对标准的解释、该器件将被归类为 II 类或 III 类硬件元件。 我们当然可以在此评估期间为客户提供支持。

    我们现在要做的是将 ADS7038-Q1的基本功能安全信息汇总在一起、例如 FS FIT (时基故障)率、FMD (故障模式分布)和引脚 FMA (故障模式分析)。 这将是评估硬件元件的一部分。

    我们在演示中提出了一些想法、其中概述了如何将器件的各种功能用作 SM (安全机制)来检测某些随机硬件故障。 但是、由客户决定是否以及如何使用它们以及如何分配给它们的 DC (诊断覆盖)。
    DC、FMEDA 和安全手册等详细信息仅适用于 TI 的 FS 质量管理型或 FS 合规型产品、具体取决于 FS 器件分类、您可以在 FS 登录页面上找到该分类。

    遗憾的是、我们目前还没有任何 FS 质量管理或符合 FS 标准的 ADC。 这意味着我们没有任何可以声称自己满足 ASIL C 指标的 ADC。
    但是、如果您正在寻找12位 SPI ADC、那么 ADS7038-Q1是我们目前拥有的最接近的 ADC。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    感谢您的详细解释!

    请分享下面提到的器件 ADS7038-Q1的文档。

    Fs 时基故障(时基故障)率、FMD (故障模式分布)和引脚 FMA (故障模式分析)

    谢谢、祝您一切顺利、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

     ADS7038-Q1的功能安全文档尚未发布。 我们预计将在7月底之前提供时基故障率、FMD 和引脚 FMA。

    此致、

    Rahul