主题中讨论的其他器件:TSC2046、
你(们)好
我的理解是否正确?
1.触摸触摸触摸屏时,/PENIRQ 变为“低电平”,当 SPI 通信开始时,它变为“高电平”。
2. 在通过 CONTROL 命令发送 PD0=0后,当 AD 转换完成时,触控笔触控功能将再次启用,因此如果触摸屏仍然被触摸,/PENIRQ 将立即再次变为“低电平”。
当手指从触摸面板上取下时、/PENIRQ 信号不会改变。
我想知道是否有一种检测手指是否被取下的建议方法。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的理解是否正确?
1.触摸触摸触摸屏时,/PENIRQ 变为“低电平”,当 SPI 通信开始时,它变为“高电平”。
2. 在通过 CONTROL 命令发送 PD0=0后,当 AD 转换完成时,触控笔触控功能将再次启用,因此如果触摸屏仍然被触摸,/PENIRQ 将立即再次变为“低电平”。
当手指从触摸面板上取下时、/PENIRQ 信号不会改变。
我想知道是否有一种检测手指是否被取下的建议方法。
此致
感谢您的快速回复。
由于我们目前正在研究在设计之前是否采用 TSC2046E、因此我们没有原理图或实际的波形图像、但我们创建了一个假设图。
最初、我们假设 PENIRQ 的下降沿将用于中断主机侧。 根据您的回答、我现在了解到我可以生成一个中断、即使当触摸被移除时、我也可以使用为具有电平监控功能的主机生成 IRQ 的方法来生成中断。
这种理解是否正确?

我们假设主机的 IRQ 在通信期间被屏蔽。
此图表中的时间非常短、因此我知道这种情况很少见。
之后、如果没有触摸、PENIRQ 将不会改变。
因此、我了解到、我们需要通过将屏蔽前的差异与 PENIRQ 的状态进行比较来在解除屏蔽后生成所需的 IRQ。
尊敬的 Tom San:
感谢您的回答。
我了解在检测到第一次触摸后禁用/PENIRQ 的相关信息。
我还有一个问题。
当/PENIRQ 被禁用时、请告诉我该信号。
我想我们可以通过发送命令的 PD0位禁用/PENIRQ、但禁用后、/PENIRQ 的输出是 L 还是 H?

L:图中的红色虚线。 它保持与禁用时相同的状态。
H:图中的红色实线。 当它被禁用时、/PENIRQ 被禁用。
此致。