This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:/PENIRQ 如何工作以及如何在手指松开时检测到?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046, TSC2046E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009367/tsc2046e-how-does-penirq-work-and-how-does-it-detect-when-a-finger-is-released

器件型号:TSC2046E
主题中讨论的其他器件:TSC2046

你(们)好

我的理解是否正确?

 1.触摸触摸触摸屏时,/PENIRQ 变为“低电平”,当 SPI 通信开始时,它变为“高电平”。

2. 在通过 CONTROL 命令发送 PD0=0后,当 AD 转换完成时,触控笔触控功能将再次启用,因此如果触摸屏仍然被触摸,/PENIRQ 将立即再次变为“低电平”。

当手指从触摸面板上取下时、/PENIRQ 信号不会改变。

我想知道是否有一种检测手指是否被取下的建议方法。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazunari、

    您能否共享显示 SPI 通信线路和忙信号的屏幕截图?  您的 TSC2046电路的原理图?  上述两点似乎都正确、但我不理解为什么您认为移除手指"触摸"时没有互动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    由于我们目前正在研究在设计之前是否采用 TSC2046E、因此我们没有原理图或实际的波形图像、但我们创建了一个假设图。

    最初、我们假设 PENIRQ 的下降沿将用于中断主机侧。 根据您的回答、我现在了解到我可以生成一个中断、即使当触摸被移除时、我也可以使用为具有电平监控功能的主机生成 IRQ 的方法来生成中断。

    这种理解是否正确?

    我们假设主机的 IRQ 在通信期间被屏蔽。
    此图表中的时间非常短、因此我知道这种情况很少见。
    之后、如果没有触摸、PENIRQ 将不会改变。
    因此、我了解到、我们需要通过将屏蔽前的差异与 PENIRQ 的状态进行比较来在解除屏蔽后生成所需的 IRQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazunari、

    建议在检测到初始触摸(PENIRQ 变为低电平)后禁用 PENIRQ 功能、并且 TSC2046在 X、Y 测量期间禁用该功能、这将有助于避免主机注册多个中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom San:

    感谢您的回答。

    我了解在检测到第一次触摸后禁用/PENIRQ 的相关信息。
    我还有一个问题。

    当/PENIRQ 被禁用时、请告诉我该信号。
    我想我们可以通过发送命令的 PD0位禁用/PENIRQ、但禁用后、/PENIRQ 的输出是 L 还是 H?



    L:图中的红色虚线。 它保持与禁用时相同的状态。
    H:图中的红色实线。 当它被禁用时、/PENIRQ 被禁用。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaunari、

    如果您将 PD0设置为1、则 PENIRQ 将被禁用、并且由于内部上拉电阻而变为高电平。  只要没有发生转换、器件就不会直接对"触摸"做出响应。  不过、如果您通读图10下面的第三段、您将看到在 X、Y 和 Z 测量期间、PENIRQ 被禁用且为低电平-因此您将在测量阶段看到其切换为低电平、即使其已禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom San:

    感谢您多次回答。

    现在、我更深入地了解了该组件的规格。

    我们将通过在原型中使用这些器件来检查它们。

    非常感谢。

    此致。