This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8339:REFIN&VREF

Guru**** 2582015 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010061/ads8339-refin-vref

器件型号:ADS8339

您好、先生、

数据表中有 REFIN 和 VREF。 它们是相同的吗?

如果它们不同、它们之间有何差异。

如果它们是相同的、它们为什么要单独描述它们?

此外、如果+ VA = 5V、

VREF = 4.096V 和 VREF = 5V 有哪些优缺点?

感谢您的澄清。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    REFIN 和 VREF 可以被视为相同的值。  REFIN 是物理器件封装引脚的名称、VREF 是施加到 REFIN 引脚的电压的名称、其中2.25V≤VREF≤VA+0.1V。  施加到 REFIN 引脚的电压等于 VREF。

    使用 VREF=5V 的优势在于、它可以最大限度地增大 ADC 的动态范围或 SNR。  ADC 的内部噪声是固定的、施加到 REFIN 引脚的较大电压可实现更大的输入信号。  SNR = 20*log (VFS/Vnoise),其中 Vnoise 是固定的,VFS=VREF。  因此、ADS8339的所有动态特性均在 VREF=5V 时指定。  如果为 VREF 使用较低的电压、则 SNR 将较低。

    使用较低电压作为 VREF 的原因是为了更好地匹配您要测量的信号的输入范围。   VREF 的常用值为4.096V、因为该电压等于2^12mV、2^12=4096。

    对于满量程输入范围为 Vfs=Vref=4.096的16b 转换器、LSB 的大小(单位为伏特)为:

    LSB = Vref/2^N = 4.096/2^16 = 62.5μV Ω。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith,

    非常专业、非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!