您好、先生、
数据表中有 REFIN 和 VREF。 它们是相同的吗?
如果它们不同、它们之间有何差异。
如果它们是相同的、它们为什么要单独描述它们?
此外、如果+ VA = 5V、
VREF = 4.096V 和 VREF = 5V 有哪些优缺点?
感谢您的澄清。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Frank、
REFIN 和 VREF 可以被视为相同的值。 REFIN 是物理器件封装引脚的名称、VREF 是施加到 REFIN 引脚的电压的名称、其中2.25V≤VREF≤VA+0.1V。 施加到 REFIN 引脚的电压等于 VREF。
使用 VREF=5V 的优势在于、它可以最大限度地增大 ADC 的动态范围或 SNR。 ADC 的内部噪声是固定的、施加到 REFIN 引脚的较大电压可实现更大的输入信号。 SNR = 20*log (VFS/Vnoise),其中 Vnoise 是固定的,VFS=VREF。 因此、ADS8339的所有动态特性均在 VREF=5V 时指定。 如果为 VREF 使用较低的电压、则 SNR 将较低。

使用较低电压作为 VREF 的原因是为了更好地匹配您要测量的信号的输入范围。 VREF 的常用值为4.096V、因为该电压等于2^12mV、2^12=4096。
对于满量程输入范围为 Vfs=Vref=4.096的16b 转换器、LSB 的大小(单位为伏特)为:
LSB = Vref/2^N = 4.096/2^16 = 62.5μV Ω。
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用