This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:在 HSDC Pro - Excel 中提供 Excel 帮助

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010281/dac38rf80evm-help-with-excel-filed-onto-hsdc-pro---excel

器件型号:DAC38RF80EVM

尊敬的团队

我创建了自己的 MATLAB 文件以生成 1个音调、例如  

通道1 = sin (2 π f1 t)作为测试  

我不确定保存到 Microsoft Excel 后数据类型是什么。 我看到文件夹中已经存在一些文件、其中包含要直接上传到 HSDC Pro 的波形。

 a)文件夹中已有单个提示音

我想创造自己的基调、但我不确定采取什么步骤来实现这一目标。 原因 ID 喜欢创建我自己的、这样它就可以灵活地向信号中添加相位差并添加两个音调、而不会出现任何问题。  

 b) 这是我创建的信号的实部和虚部。 我知道这是要在 HSDC 专业版上读取的信号的关断阈值。  

您能否提供 MATLAB 文件或任何其他方式来生成复杂的信号、例如 Excel 文件上的信号? 我使用了文件夹中的 MATLAB 接口来连接到电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    在 Excel 中一次(并用于将代码上载到 HSDC Pro)的数据格式为32位整数(i32)。 要创建自己的音调、您需要首先将数据缩放到所需的振幅、然后将该数据转换为整数格式。 现在、将 HSDC Pro 上的"格式"(位于下面圆圈的右侧)更改为"复杂"。 完成此操作后、您将注意到 HSDC Pro 上将出现以下内容。

    如您所见、对于复杂数据模式、您需要将真实数据放置在第1列中、将虚数据放置在第2列中。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase

    感谢您的确认。

    您是否有任何算法或代码可帮助我为 Excel 格式生成这些提示音?  

    或者有人查看我的 MATLAB 代码?  

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我很乐意提供帮助。 请向 我发送一封电子邮件、地址为 PM 中列出的地址 、其中包含:

    1. 您的真实和虚部组件 csv 文件
    2. 您的 MATLAB 代码

    今天、我将为您看一下这个。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    由于我已经离线解决了这个问题、请将答案标记为正确以关闭此主题。

    谢谢