This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8574:DAC8574 IOVDD 问题、移位模拟 ozput

Guru**** 2514425 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007177/dac8574-dac8574-iovdd-problem-shift-analog-ozput

器件型号:DAC8574

任务是使用 DAC8574生成-2.048至+2.048V 的输出电压。 为此、DAC 的工作电压为+/- 2.5V

I2C 信号的摆幅为5V、以-2.5V 为基准。使用 I2C 进行的信号传输原则上起作用、但输出电压会发生偏移

大约0.45V (2.5 - 2.048 = 0.452 ?)。 根据数据表、IOVDD 只负责数字输入的电平。

IOVDD 当前为+2.5V (IOVDD 连接到 VDD)、这不应对模拟输出产生任何影响。 此电路是否错误?

如果 IOVDD 对输出电压有影响、是否必须使 IOVDD 稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    感谢您与我们联系。  

    是的、IO VDD 仅负责数字输入接口、但正确运行所需的最小 IOVDD 为2.7V。 请参阅数据表中的电源要求部分。 此外、我们建议为模拟和数字电压轨使用单独的电压轨、以实现良好的信号完整性。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。 很抱歉我的答复很晚。 我不得不在医院呆几天。 答案并不完全触及问题的核心。 同时,问题已得到澄清。 DAC 8574在两个电压+2.5和-2.5V 下运行。 因为使用了基准电压+/- 2.048V。 遗憾的是、输出放大器的内部电阻器位于 GND 引脚、此处为-2.5V。 遗憾的是、这会导致输出电压发生漂移。 最好是电阻器位于 VREFL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。 很抱歉我的答复很晚。 我不得不在医院呆几天。 答案并不完全触及问题的核心。 同时,问题已得到澄清。 DAC 8574在两个电压+2.5和-2.5V 下运行。 因为使用了基准电压+/- 2.048V。 遗憾的是、输出放大器的内部电阻器位于 GND 引脚、此处为-2.5V。 遗憾的是、这会导致输出电压发生漂移。 最好是电阻器位于 VREFL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

     此部件不能在负基准电压-2.5V 下工作。 可接受的基准 电平为0至 VDD。 VDD 电平为2.7V 至5.5V

    您是否在 DAC 的输出端使用运算放大器、将单极转换为双极? 请分享您的原理图、包括 i2c 接口。 并提供我们的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用外部运算放大器。 它与 DAC 中的内部运算放大器有关。在所示的电路中、我在以 ISO_GNDA 为基准的输出端获取双极电压。 这些电压由(2.500 - 2.048) V 转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    感谢您提供原理图。 我将查看 原理图并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    是否也可以共享 SPI 主机接口部分。

    如何连接主机 SPI 线路? IAM 在 I2C 线路中未看到上拉电阻器。

    此致

    安布 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路是具有2个 DAC 和6个 ADC 的较大工程的一部分。 当然、I2C 线路有上拉电阻器。 数据传输也会起作用。 偏移仅为(2.500 - 2.048) V 这是因为内部运算放大器及其一个电阻器连接到 GND (引脚6)而不是 VREFL (引脚5)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    我认为您发现我们的数据表存在问题。

    50kΩ 2放大器的增益将 Δ I 连接到 GND、而不是 VrefL、传递函数实际上应为:

    我创建了一个相对仿真、以帮助将其可视化:

    e2e.ti.com/.../DAC8574-Simulation.TSC

    您看到的输出行为是否与此仿真匹配?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与我的观察结果完全一致。

    电阻器未连接 REFL……太糟糕了…