This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:电流源的寄存器设置

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009154/ads124s08-register-setup-for-current-source

器件型号:ADS124S08

我需要有关设置 ADS124S08EVM (评估板) 以在任何输出端输出电流的帮助。 我没有获得任何电流。  我已检查跳线并尝试使用其他评估模块。   我已将设置与设置软件一起使用、 并尝试在 A4上输出电流。  我正在使用"刷新/同步"按钮将新配置"发送"到开发板。  我显然缺少一些东西。

请提供任何帮助。

e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Word-Document-_2800_8_2900_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    欢迎来到 E2E 论坛! 必须有一条到 AGND 的完整电流路径。  连接到外部传感器时、有时会忽略这一点。  那么、您连接到 AIN4的是什么、该路径是否连接回 EVM 上的 AGND?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用连接到 AIN4端子的外部导线和连接到该导线的万用表、测量从 DGND 到 AIN4的电流。  我通过测量4.7K 上拉至接地的电阻来检查万用表中的保险丝是否损坏。  如果连接到数据表、则模拟接地应足够接近 DGND。  我还使用万用表检查了这一点。  我目前正在尝试检查我与外部硬件通信的能力、因此设置非常简单。

    您能否确认电流输出的唯一设置寄存器是 IADCMUX 和 IADCMAG 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    IDAC 电流源使用内部基准来建立所选的适当电流。  因此、您还必须通过在基准控制寄存器(REF - 0x05)中选择合适的位来打开 IDAC 的内部基准以提供电流。  您无需选择内部基准作为 ADC 基准、但必须将其打开才能启用 IDAC 电流。

    此致、

    Bob B   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我现在可以设置电流输出。  电流输出会跟踪到我的仪表。  但是、在电流电平为1500uA 和2000uA 时 、我读出的值约为1.17mA 至1.18mA。

    我还应该看看其他什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这听起来可能会超过合规电压。  对于大于750uA 的电流、从 IDAC 引脚到模拟接地的总压降不能超过 AVDD - 0.6V 的顺从电压。  您之前提到过使用4.7K 电阻接地。  使用该电阻值将超过合规电压。  换言之、您需要确保 IDAC 路径中有足够的余量、不会超过顺从电压、因为您无法从 IDAC 电流产生高于电源600mV 的电压并保持恒定电流。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其标记为已解决、但我确实认为在标记电流时有足够的余量。  我是直接从 AIXX 引脚测量到数字接地、使用一个仪表短接至 AGND 来测量该接地。  我使用的是配置为在模拟侧具有5V 电压的 ADS124S08EVM 电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    查看用户指南末尾的 ADS124S08EVM 原理图。  请注意、当您使用 AIN4路由 IDAC 电流时、路径中有一个滤波电阻器、值为4.12k。  该电阻器还必须包含在 IDAC 合规性路径中。 AIN3在路径中没有电阻器(只有反向保护二极管)、因此您可以正确测量电流。

    此致、

    Bob B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已包括一张我正在使用的设置图片。  我将为所有可用的模拟引脚获取1.17-1.18mA 电流。  它实际上是一个从 AIN1到 GND 的电流表。  在这个设置中、我应该有一个大约4V 标称值(5V -(电流表上少于一伏)的顺从电压。   

    我使用的是"Delta-Sigma ADC 评估软件"、对寄存器进行了以下更改:

    REF = 0x12

    IADACMAG = 0x09

    IDACMUX = 0x1F

    这应该提供大约2mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的图片、因为这种图片始终会有所帮助。   我无法确定、但您应该连接到 A2、并且 IDACMUX 设置应该为0x3F、而不是0x1F。  您希望电流从 AIN3流出。

    如果您连接到 A1并且电流流出 AIN1、则仍然存在与之前相同的问题、因为路径中有一个滤波电阻器。  请参阅原理图。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我查看文件 sbaud272a.pdf 中的原理图时、我无法看到从 AIN1 I.C.引脚到连接器的任何串联电阻。  1K 电阻器显示了到 REFP1和 AIN5的潜在电流路径、这些路径应该可以忽略不计、特别是对于较高电流设置。  根据我的数据表读数、REFP1和 AIN5应该只有泄漏电流。

    也许最好用示例来解释这一点。  以下值是我更改 IMAG 值时测量的值。  我在所有可用的模拟输入上得到了非常相似的结果。   

    下表显示了类似的结果  

    Imag:

    测量的设置   

    10uA       10uA

    50uA       49.6u

    100U A      99.6uA

    250uA      248.6uA

    500uA      496 μ A

    750uA      745uA

    1000 μ A     993 μ A

    1500uA     1154uA

    2000uA      1160uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了错误。  出于某种原因、我没有看到4.12K 电阻器。

    感谢您的耐心等待。

    现在一切都很有意义。