我需要有关设置 ADS124S08EVM (评估板) 以在任何输出端输出电流的帮助。 我没有获得任何电流。 我已检查跳线并尝试使用其他评估模块。 我已将设置与设置软件一起使用、 并尝试在 A4上输出电流。 我正在使用"刷新/同步"按钮将新配置"发送"到开发板。 我显然缺少一些东西。
请提供任何帮助。
e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Word-Document-_2800_8_2900_.docx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要有关设置 ADS124S08EVM (评估板) 以在任何输出端输出电流的帮助。 我没有获得任何电流。 我已检查跳线并尝试使用其他评估模块。 我已将设置与设置软件一起使用、 并尝试在 A4上输出电流。 我正在使用"刷新/同步"按钮将新配置"发送"到开发板。 我显然缺少一些东西。
请提供任何帮助。
e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Word-Document-_2800_8_2900_.docx
我使用连接到 AIN4端子的外部导线和连接到该导线的万用表、测量从 DGND 到 AIN4的电流。 我通过测量4.7K 上拉至接地的电阻来检查万用表中的保险丝是否损坏。 如果连接到数据表、则模拟接地应足够接近 DGND。 我还使用万用表检查了这一点。 我目前正在尝试检查我与外部硬件通信的能力、因此设置非常简单。
您能否确认电流输出的唯一设置寄存器是 IADCMUX 和 IADCMAG 寄存器?
尊敬的 Kevin:
这听起来可能会超过合规电压。 对于大于750uA 的电流、从 IDAC 引脚到模拟接地的总压降不能超过 AVDD - 0.6V 的顺从电压。 您之前提到过使用4.7K 电阻接地。 使用该电阻值将超过合规电压。 换言之、您需要确保 IDAC 路径中有足够的余量、不会超过顺从电压、因为您无法从 IDAC 电流产生高于电源600mV 的电压并保持恒定电流。
此致、
Bob B
我已包括一张我正在使用的设置图片。 我将为所有可用的模拟引脚获取1.17-1.18mA 电流。 它实际上是一个从 AIN1到 GND 的电流表。 在这个设置中、我应该有一个大约4V 标称值(5V -(电流表上少于一伏)的顺从电压。
我使用的是"Delta-Sigma ADC 评估软件"、对寄存器进行了以下更改:
REF = 0x12
IADACMAG = 0x09
IDACMUX = 0x1F
这应该提供大约2mA 的电流。
当我查看文件 sbaud272a.pdf 中的原理图时、我无法看到从 AIN1 I.C.引脚到连接器的任何串联电阻。 1K 电阻器显示了到 REFP1和 AIN5的潜在电流路径、这些路径应该可以忽略不计、特别是对于较高电流设置。 根据我的数据表读数、REFP1和 AIN5应该只有泄漏电流。
也许最好用示例来解释这一点。 以下值是我更改 IMAG 值时测量的值。 我在所有可用的模拟输入上得到了非常相似的结果。
下表显示了类似的结果
Imag:
测量的设置
10uA 10uA
50uA 49.6u
100U A 99.6uA
250uA 248.6uA
500uA 496 μ A
750uA 745uA
1000 μ A 993 μ A
1500uA 1154uA
2000uA 1160uA