Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1278, ADS1274
主题中讨论的其他器件:ADCPro、 ADS1278、
大家好、
客户从 TI 官方网站购买了 ADS1274EVM.RevG 和 MMB0.RevD 的评估板、
然后客户端下载 ADCPro 软件并尝试评估 ADC 功能。
在下载之日、ADS1274EVM.RevG 上的 J3打开、然后它可以采样并获取波形。
但第二天、我启动了计算机。 这一次、我短接 J3以使输入处于短路状态、然后我尝试采样、
我得到了"error code 6070"的输出错误代码、它无法采样。
BTW、计算机上不存在 NI-VISA 的 USB 驱动程序。
但是、昨天驱动程序仍然存在。
即使查看 PC 管理的设备驱动程序、
没有未知设备。
因此、ADCPro 很自然无法与 ADS1274EVM 通信。
此故障在 Windows 10 PC 上发生。
为了谨慎起见、我在 Windows 7 PC 上安装了 ADCPro 以进行确认、评估板仍然无法采样。
然后、我确认 MMB0 USB-B 的 D +和 D-端子已同步、
两个端子始终处于低电平、并且在与 PC 连接时没有数据交换。
从上述故障中、您能不能帮助我分析 MMB0硬件故障?
或任何其他原因?
谢谢!
此致、