This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:EVM 无法采样

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1278, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007703/ads1274-evm-can-not-sampling

器件型号:ADS1274
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1278

大家好、

客户从 TI 官方网站购买了 ADS1274EVM.RevG 和 MMB0.RevD 的评估板、

然后客户端下载 ADCPro 软件并尝试评估 ADC 功能。

在下载之日、ADS1274EVM.RevG 上的 J3打开、然后它可以采样并获取波形。

但第二天、我启动了计算机。 这一次、我短接 J3以使输入处于短路状态、然后我尝试采样、

我得到了"error code 6070"的输出错误代码、它无法采样。

BTW、计算机上不存在 NI-VISA 的 USB 驱动程序。

但是、昨天驱动程序仍然存在。

即使查看 PC 管理的设备驱动程序、

没有未知设备。

因此、ADCPro 很自然无法与 ADS1274EVM 通信。
此故障在 Windows 10 PC 上发生。
为了谨慎起见、我在 Windows 7 PC 上安装了 ADCPro 以进行确认、评估板仍然无法采样。

然后、我确认 MMB0 USB-B 的 D +和 D-端子已同步、

两个端子始终处于低电平、并且在与 PC 连接时没有数据交换。

从上述故障中、您能不能帮助我分析 MMB0硬件故障?

或任何其他原因?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我的理解是、首次安装软件并为电路板加电时、ADS1274EVM 工作正常。  请确认您能够为 ADS1274EVM 供电、连接到 GUI、并在首次安装时收集数据。

    一旦您能够连接到 EVM 并使用软件、通常就不会出现任何与软件相关的其他通信问题。  这可能与硬件相关:

    请 连接电源并验证 J5上的电源电压。   

    a) 测量 AVDD、J5-3至 J5-6、应测量+5V 典型值

    b) 测量 DVDD、J5-7至 J5-5、应测量+1.8V 典型值

    c) 测量 IOVDD、J5-9至 J5-5、应测量+3.3V 典型值。

    d) MMB0板上的 LED 显示屏应亮起。

    2. 验证默认跳线位置是否正确、请参阅用户指南中的图1。

    3. 尝试使用其它 USB 电缆。

    4. 将 USB 电缆插入 Windows 10计算机上的另一个 USB 端口。

    5. 卸载 ADS1274EVM GUI 软件,重新启动 PC,然后重新安装软件。

    请告诉我上述任何建议是否有助于解决该问题。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Keith、

    感谢你的建议。
    我确认了跳线位置"2"。 如您提示的照片所示。

    对于7段 LED、
    如果采样成功、LED 部分中的灯将旋转、
    但如果不进行采样、所有 LED 段都将关闭。

    此外、以下项目已确认。
    不幸的是,他们都没有工作。

    " 3. 尝试使用不同的 USB 电缆。"

    "四. 将 USB 电缆插入 Windows 10计算机上的另一个 USB 端口。"

    " 5. 卸载 ADS 1274 EVM GUI 软件、重新启动 PC 并重新安装软件。"

    至于"1"。 现在、我将确认它、
    我将在确认后更新此帖子。
    谢谢。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    "问题1"的测量电压。
    "一. D)有内容"、请点亮 MMB0板上的 LED 显示屏。 "

    此 LED 是否指的是7段 LED?
    但我不知道如何打开该 LED。
    因此、当 LED 未亮起时、我测量了 J5上的所有电压

    结果如下。

    J5-1 = 0V

    J5-2 = 0V

    J5-3 = 4.99V

    J5-4 = 0V

    J5-6 = 0V

    J5-7 = 1.81V

    J5-8 = 0V

    J5-9 = 3.31V

    J5-10= 4.99V

    请确认。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    J5上的所有电压测量值均正确;电路板通电。

    请重新安装适用于 ADCPro 的 ADS1278插件软件(ADS1278EVM-PDK-SW)。  该软件可安装评估板的驱动程序。

    此外、请确认 J3、J4和 J5已正确对齐并连接到 MMB0板。  可能会通过 J5为 ADS1278EVM 电路板供电、但 EEPROM 通信未正确连接。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    抱歉。  我的意思是重新安装适用于 ADC Pro 的 ADS1274插件软件(ADS1274EVM-PDK-SW)。

    此外、这里还展示了正确连接到 MMB0板的 ADC EVM 板的图片。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我尝试重新安装 ADS 1274 EVM-PDK-SW、但无法正常工作。
    然后、ADCPro 也被重新安装、但仍然没有效果。
    J3、J4、J5似乎已正确连接。

    在这里、我添加了 ADS 1274 EVM 订单。
    连接到这个地方、采样无问题。
    当然、第一个评估板似乎已经损坏。
    一旦准备好进行样片、第二天就不起作用了。
    在此期间、可以对基板施加压力。
    那么、在使用此评估板时、是否需要注意任何事项?


    谢谢。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、我认为电路板已损坏、您需要一个新的 ADS1274EVM。  我对这些板没有任何问题;只要所有跳线都正确安装并且 ADS1274EVM 和 MMB0板正确连接在一起、它们就能正常工作。  您收到的电路板上的焊料连接不良、有时会工作、而其他则不工作。

    希望您的更换板能够正常工作。

    此致、
    Keith