This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:在最大 VDD 和 REF 电压下运行

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8830
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007911/dac8830-operating-at-max-vdd-and-ref-voltages

器件型号:DAC8830

您好!

我在电路板上使用 DAC8830ID。

我已连接到5V 至 VDD、而5V 连接至 DAC 的 REF 引脚。 但是、借助 DAC 中的最大(65535)设置值、我能够获得最大4.8V 的输出电压。

那么、芯片在5V 或等于 REF 和 VDD 的情况下运行是否有任何限制?

请尽快告诉我。

此外、您能否推荐一款可与 DAC8830搭配使用且精度更高的 ADC?

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    DAC 输出上的负载是多少? 这是一个输出阻抗为6.25kΩ Ω 的非缓冲电压 DAC。 如果您不缓冲输出、这可以解释您看到的压降。  

    我创建了一个18 - 20位 SPI ADC 的搜索。 有大约25个结果、但您可以通过按所 需的采样率、输入类型或范围进行筛选来进一步优化搜索。 链接在 此处。   

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones 先生:

    感谢您的回答。

    是的、我知道它是无缓冲的。 我们在输出级(AD8531ARTZ-REEL7)有一个缓冲器、用于提供250mA 电流。 电流消耗预计平均约为100mA。 但是、我们在未连接到终端设备的情况下也发现了此问题、此时的功耗将小于几 mA (万用表)。

    感谢您对 ADC 的建议。 我将进行相同的检查。

    此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    感谢您提供更多详细信息。  您能否告诉我 、当缓冲器的负载为100mA 且缓冲器的负载为几 nA 时、您在 DAC 输出端以及缓冲器输出端看到的电压? 也许我们可以确定问题是来自 DAC 还是缓冲器。

    我还从 AD8531数据表中找到了该图、当负载电流达到100mA 时、从电源轨的电压摆幅看起来应该是几百 MVS。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones 先生:

    感谢您的参与。

    DAC 上观察到的电压以及缓冲器输出与 DAC 输入上设置的最大电压相同。 (最大4.83V)

    关于 AD8531、我们更关注更高的电压。 此时、我们无需担心较低的电压。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    您可以共享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    当然。

    我们还尝试移除了缓冲器(30E 和5nf 至接地0。

    SMA 连接器连接到终端设备。

    此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否测量了 DAC 的基准电压?

    如何在您的电路板中生成 DLI_VREF_5V? 它是由低阻抗源驱动的吗? 此外、您是否在其他代码(例如 MID 代码)处获得了正确的电压?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    很抱歉耽误你的时间。

    测得的基准电压为4.98V

    DII_Vref-5V 通过 LDO (LT3045EDD)从6V 生成。

    直至中量程的电压是正常的。 仅在更高的电压下、它会受到限制。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    让我们尝试两个实验:

    1.输出正确时确认 VDD 和 VREF 电压(可能是1/4刻度)。  VDD 是否低于 VREF? 您可以将 VDD 增加到5.2V 吗?

    2.您能否确认这是否看起来像余量问题或增益误差? 请以大约1/16的增量测量输出范围。  您可能会看到如下所示的内容:

    谢谢、

    Paul