请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1256 我将使用数据表图19中描述的方法 对 ADS1256输入多路复用器进行循环。 下面的示波器捕获显示了3个字节 WREG、1个字节 SYNC、1个字节 WAKEUP 和1个字节 RDATA 命令、然后采集3个字节的样本数据。 DRDY 的行为与数据表中的图不对应。 为什么 DRDY 在变为高电平之前会变为高电平两次才能"实时"并指示转换正在进行?
/F