This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:DRDY 的行为

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009253/ads1256-behavior-of-drdy

器件型号:ADS1256

我将使用数据表图19中描述的方法 对 ADS1256输入多路复用器进行循环。 下面的示波器捕获显示了3个字节 WREG、1个字节 SYNC、1个字节 WAKEUP 和1个字节 RDATA 命令、然后采集3个字节的样本数据。 DRDY 的行为与数据表中的图不对应。 为什么 DRDY 在变为高电平之前会变为高电平两次才能"实时"并指示转换正在进行?

/F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredda、

    您的采样数据速率是多少?系统的主时钟速率是多少?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主时钟以10MHz 运行、SCLK 以1MHz 运行。 我 想 DRATE 寄存器被设置为11110000、这样取平均值器被绕过、采样率为39062.5 MHz。 短 DRDY 脉冲是否指示转换且新样本准备就绪? 是的、我猜是这样... 采样周期为25.6us、这是两个脉冲之间的距离。

    /F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredda、

    确实、这是正在发生的情况、但我需要知道您的 MCLK 和数据速率、以进行确认。

    这些脉冲表示数据已准备好进行采样、您只是缺少了每个脉冲的读回数据。

    因此、您需要加快通信速度或降低数据速率。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认我的怀疑。 我通常将  DRATE 设置为6000平均值、因此这不是问题。