Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000, TRF3765
主题中讨论的其他器件:ADC12J4000、 TRF3765
大家好、我将使用 ADC12j4000和 tswj1456EVM 来捕获一些射频测量值。 我有一个生成1GHz 信号的信号发生器、在查看数据时、我看到测量中出现了大量纹波(大约2.7dB)。 这是已知问题还是我做的不正确? 1GHz 信号是否太高而无法输入 ADC12J4000 EVM? 下面的测量是 CW 信号、但我也看到脉冲测量中的一些确切行为。 有一点我觉得奇怪、1GHz 非常 有纹波、但900MHz 却不是。 实际上、300MHz 的倍数看起来正常。 我是否可以采取任何措施来减轻这种纹波? 我也使用了窄带通滤波器来实现这一点、但仍然看到相同的结果。
感谢您的观看、
Kyle
1GHz CW 信号 900MHz CW 信号