This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:ADC 测量中的纹波

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000, TRF3765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008779/adc12j4000evm-ripple-in-adc-measurements

器件型号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12J4000TRF3765

大家好、我将使用 ADC12j4000和 tswj1456EVM 来捕获一些射频测量值。 我有一个生成1GHz 信号的信号发生器、在查看数据时、我看到测量中出现了大量纹波(大约2.7dB)。 这是已知问题还是我做的不正确? 1GHz 信号是否太高而无法输入 ADC12J4000 EVM? 下面的测量是 CW 信号、但我也看到脉冲测量中的一些确切行为。 有一点我觉得奇怪、1GHz 非常 有纹波、但900MHz 却不是。 实际上、300MHz 的倍数看起来正常。 我是否可以采取任何措施来减轻这种纹波? 我也使用了窄带通滤波器来实现这一点、但仍然看到相同的结果。

感谢您的观看、

Kyle

         1GHz CW 信号                      900MHz CW 信号

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    这是不可预料的。 您对 ADC 使用哪种模式和采样率? EVM 的版本是什么? 该板上是否有用于 U4的 TRF3765?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我们在软件启动时使用了默认模式和采样率、即旁路模式;DDR 和4GSPS。 昨天晚上我发现、当我将采样率更改为较低的值2.7GSPS 时、纹波消失了。 我不确定到底是什么错误、但当前的想法是、我们看到 ADC 和信号发生器之间存在某种相位漂移、因为它是在信号发生器的精确倍数处进行采样。 这不是我们所期望的、但问题现已解决。

    谢谢、

    Kyle