This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:RE:限流解决方案

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008500/ads1299-re-current-limiting-solution

器件型号:ADS1299

大家好、团队、

 由于 PMDA 规定了医疗设备对人体的电流限制为100uA、因此我们正在寻找一种解决方案来限制从器件到将要连接到人体的探头的电流。

TI 能为我们提供任何电流限制 IC 或可将电流限制在高达80uA (或可编程)的电路、而不会在0uA 至80uA 的额定范围内增加任何意外阻抗或非线性度吗?

目前、我们使用基于 JFET 的保护电路、该电路有助于我们根据栅极和源极之间连接的电阻来限制电流。  但是、当我们尝试使用交流导联脱落来测量阻抗时、不同阻抗值(很明显、因为根据电流、JFET 的通道宽度会变化)和温度存在非线性。

请尽快答复。

此致、

Sushant Rajbhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     基于 JFET 的保护电路的外观如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushant、

    感谢您发帖。

    输入保护设计因应用而异、具体取决于不同的系统要求。 它还受医疗认证要求的制约。 我们不是这方面的专家,因此我们的指导将受到限制。 我们没有用于前端患者保护的任何特定限流 IC。 来自低通滤波器的串联电阻可为流入人体的直流电流提供一些保护。

    我们的团队无法评论特定的患者保护设计。 客户应确保其设计符合最终产品分类的任何法规要求。

    谢谢

    -TC