请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 大家好、团队、
由于 PMDA 规定了医疗设备对人体的电流限制为100uA、因此我们正在寻找一种解决方案来限制从器件到将要连接到人体的探头的电流。
TI 能为我们提供任何电流限制 IC 或可将电流限制在高达80uA (或可编程)的电路、而不会在0uA 至80uA 的额定范围内增加任何意外阻抗或非线性度吗?
目前、我们使用基于 JFET 的保护电路、该电路有助于我们根据栅极和源极之间连接的电阻来限制电流。 但是、当我们尝试使用交流导联脱落来测量阻抗时、不同阻抗值(很明显、因为根据电流、JFET 的通道宽度会变化)和温度存在非线性。
请尽快答复。
此致、
Sushant Rajbhar