This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:应用问题

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2350, ADS1278, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008438/ads1278-application-problem

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件:OPA2350THS4521

连接 ADS1278和 ths4521时、为什么 VCOM 引脚需要通过 opa2350? 如果没有、应该如何处理两个 VCOM 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    ADS1278 (Vcom)上的共模输出引脚是电阻分压器、不能驱动低阻抗负载(<1兆欧)。  如果输入放大器在与 ADS1278 AVDD 电源不同的电源电压下工作、则需要使用缓冲器来驱动放大器的 Vcom 输入。

    但是、在 THS4521由与 ADS1278相同的 AVDD 电源供电的情况下、您无需将 Vcom 从 ADS1278连接到 THS4521上的 Vocm 输入。  您只需在 THS4521上将0.1uF 电容从 Vocm 接地、 它将默认为 AVDD/2共模、满足 ADS1278的输入共模要求。

    如果 THS4521由与 ADS1278相同的 AVDD 电源供电、则无需放大器。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用