This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760的热阻

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008176/dac8760-thermal-resistance-of-dac8760

器件型号:DAC8760

您好!

我考虑使用 DAC8760的模拟输出电路板。

我想知道以下哪一个条件是 DAC8760数据表第7.4节中结至环境的热阻值。

条件1:封装底部的散热焊盘连接到电路板铜平面的条件。

条件2:封装底部的散热焊盘未连接到电路板的铜平面的条件。

如果在散热焊盘连接到铜平面的条件下、它是结至环境热阻值的特性、请告诉我未连接的条件下的热阻。
(如果澄清了这种情况下热阻的特性值)

DAC8760的使用条件如下所示作为参考。

- DAC8760将仅使用电压输出功能。
  (不使用 DAC8760的电流输出功能)

-散热焊盘底部未连接到 AVSS 铜平面。
  (AVSS 引脚(HTTSSOP 封装的1引脚)连接至负电源电压)

- DAC8760的电压输出引脚连接到外部运算放大器电路的输入引脚。
  (连接到高亮度输入)

此致、
网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网状、


    我们手头没有这类信息。 热阻的计算是根据多种信息进行的、例如引线框、模压混合物、裸片连接、裸片结构和外露焊盘。 数据表中包含了这些热阻的数值、这些数值是根据 JEDEC 标准中关于器件使用和电路板连接的假设根据这些参数计算得出的。

    以下链接中可能提供了一些有关我们的热指标的信息、介绍了如何使用这些参数:
    https://www.ti.com/lit/spra953

    但以下内容可能会更详细地介绍热指标如何随器件的不同布局和连接而变化。
    https://www.ti.com/lit/snva183
    https://www.ti.com/lit/snva419


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。

    我了解该热阻值的情况。

    感谢相关材料中的信息。

    此致、

    网状网络