This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:参数问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E, TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1005686/tsc2046e-parameters-issue

器件型号:TSC2046E
主题中讨论的其他器件: TSC2046

您好、先生、

对于 TSC2046E 的参数、

加电时是否启用了内置基准电压?
DCLK 在 CS 下降时为低电平、是否为高电平?

等待您的澄清。

谢谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TSC2046E 中的基准由命令字节、特别是位 PD1控制。   每个转换周期都需要一个命令字节、因此内部基准功能是逐周期控制的。  TSC2046上的接口是具有模式0的 SPI 类型、其中时钟相位和极性都为0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢你。
    用于打开/关闭内置基准
    我知道它是由 PD1设置的、
    但设置前是否设置了初始状态? 还是关闭? 还是未确定?

    ,、我们知道 CS 下降时的 DCLK 电平很低。
    在我的设计中、另一个器件连接到 SPI 线路。
    CS 下降为高电平时的 DCLK 电平。
    如果为高电平或正常、
    我想在不更改它的情况下使用它、但是
    它是否无法正常工作?
    感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TSC2046E 未定义通电或"重新设置"状态、但我假设默认值为0x00。  如果您要使用 不同的时钟极性设置、我没有任何详细信息可供分享。  如果 DCLK 在 CS 下降时处于高电平、则您会说"它不能正常工作"、因此您应该保留原始设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢你。
    我们希望在我的设计中使用 TSC2046E。
    我们正在考虑使用"差分基准模式(SER/DFR 低电平)"。
    您能告诉我建议的未使用引脚处理方法吗?

    VBAT = GND?
    AUX = GND?
    忙=打开?
    VREF =上拉还是下拉?

    谢谢。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果您有空间、请在 Vbat 和 Aux 输入上放置一个10K 接地端。  在 Vref 上为接地端添加了一个电容器空间。  虽然忙可以保持打开状态、但它有助于进行故障排除/调试、因此我至少会在该位置添加测试/探测点。