请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299EEGFE-PDK 大家好、
我们的客户 希望 将 ADS1299EEGFE-PDK 与 Arduino 配合使用。 他从 MMB0板上断开了 ADS1299EEGFE-PDK、并使用跳线将其连接到 Arduino、如下图所示。

除了通过 J4和 SPI 端口为5V、3.3V、接地供电外、他还需要配置哪些引脚才能使其与 Arduino 配合使用?
此致、
Danilo