This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:将 ADS1299EEGFE-PDK 与 Arduino 连接

Guru**** 2538370 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1006349/ads1299eegfe-pdk-connect-ads1299eegfe-pdk-with-arduino

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK

大家好、

我们的客户 希望 将 ADS1299EEGFE-PDK 与 Arduino 配合使用。 他从 MMB0板上断开了 ADS1299EEGFE-PDK、并使用跳线将其连接到 Arduino、如下图所示。

除了通过 J4和 SPI 端口为5V、3.3V、接地供电外、他还需要配置哪些引脚才能使其与 Arduino 配合使用?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您发帖。  

    除了器件的 SPI 总线之外、所有数字信号均可通过跳线在 ADS1299EEGFE-PDK 电路板上进行配置、或通过 Arduino 从外部进行控制。 请参阅用户指南或数据表以供参考。

    谢谢

    -TC