This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LPEVM:用于 Xilinx Ultrascale+系列的 LVDS 采集代码

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158193/afe5832lpevm-lvds-capture-code-for-xilinx-ultrascale-family

器件型号:AFE5832LPEVM
主题中讨论的其他器件:AFE5832LP
尊敬的 TI:
我是来自达拉斯大学的 Rouzbeh Molaei。 我正在从事可穿戴超声波传感器项目。 我购买了 TI AFE5832LP EVM 板(AFE5832LPEVM 评估板|德州仪器 TI.com)、将 LVDS 数据发送到 Xilinx Zynq UltraScale+ FPGA。 我购买了 TI FMC-ADC 适配器(https://www.ti.com/tool/AFE5832LPEVM)、用于将  TI AFE5832LP EVM 连接到 Xilinx US+ FPGA (ZCU104)。 我需要 Xilinx US+技术的 LVDS 采集代码来查看  AFE5832LP EVM 的 LVDS 输出。 Xilinx Ultrascale+ FPGA 时钟设计与其前代产品不同。 请使用此代码帮助我查看 AFE5832LP EVM 板的 LVDS 输出吗?  

谢谢、
鲁兹贝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rouzbeh、  

    对拖延表示歉意。  为了进行维护、E2E 离线了几天。 我们需要几天时间才能赶上进度。 您将在72小时内收到回复。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick:

    感谢您的留言。 我将等待 E2E 响应我的呼吁。

    谢谢、

    鲁兹贝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rouzbeh、  

    回复这两个帖子:我们的 SME 仍在跟进这些设备。 48小时后、我们将得到响应。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rouzbeh、

    很抱歉耽误你的时间。

    通常、我们假设我们的客户实施 FPGA 代码、因为他们拥有几代产品、在 FPGA 固件开发方面拥有更多专业知识。 我们通常提供 LVDS 时序图、客户使用数据表中的信息来实现其捕捉解决方案。

    由于我们不是 FPGA 代码开发方面的专家、因此我们要么使用第三方来开发固件、要么开发非常基本的代码来验证器件功能。 AFE5832LP 器件也是如此。

    我们的 EVM 采集解决方案基于使用 Altera FPGA 的 TSW1400卡、固件由第三方开发。 我们不知道已实现的 FPGA 固件的技术深度。

    我们还进行了 Swaroop 设计、我们在该设计中使用了 Xilinx Artix-7 FPGA、我希望您已经从 MSS 服务器获得了该固件。 如果没有、我可以帮助您获取该代码。 该固件必须与 Xilinx US+最为相似。

    遗憾的是、我们不再与第三方供应商有进一步的合作关系、我们的大多数开发人员也离开了该团队。 因此、我们很难在 Xilinx Ultrascale+ FPGA 上支持固件、因为我们没有任何专业知识。

    我还在我的团队内部检查了我们是否能够支持这一发展、但不幸的是、由于必要的专业知识和带宽要求、我们无法支持这一发展。

    我想您可以联系 Xilinx、为您提供一些在 US+中实现 LVDS 捕捉的示例。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:


    感谢您的回答。 请将其理解为荷。

    这很有帮助。 我一定会联系 Xilinx 以获取一些用于 US+的 LVDS 采集代码示例。

    谢谢、
    鲁兹贝