This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3422:如何计算输入电压与数字输出计数

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159728/adc3422-how-to-calculate-input-voltage-vs-digital-output-count

器件型号:ADC3422

如何计算输入电压与数字输出计数?

哪个是基准电压 AVDD 或 VOCM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    VCM 用于确定 ADC 的中间代码。 当模拟输入电压达到 VCM +/- Vpp_max/2时、会发生满量程。 每个 ADC 代码将表示我们所说的1 LSB (2^N/Vpp_max)。 如果进行交流耦合、模拟输入将在 VCM 处自中心、输出代码将围绕中间代码中心。 请查看随附的扩展集。

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_Code_5F00_Calculator.xlsx

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我认为模拟输入电压应该是 VCM +/-Vpp_max/4。

    这意味着不同的输入电压将为-1V~1V、而不是-0.05V~1.95V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如果您仅将模拟输入信号视为交流耦合、那么是的、输入信号本身将在-1V 和1V 之间摆动。 适应 VCM 后、实际输入电压范围和相应的最小/最大代码将以差分方式介于-0.05V 和1.95V 之间(或对于差分对的每一半、介于0.45V 至1.45V 之间)。

    此致、Chase