Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, DAC39J84EVM, LMK04828
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200EVM、 LMK04828
您好!
我将 DAC39J84EVM 与 ADC12DJ3200EVM 配合使用、分别用作定制光学通信系统的发送器和接收器中的数据转换器。
如果 ADC EVM 的时钟基准是100MHz、由 CVHD-950-100.000振荡器提供、我希望在 DAC 中具有与频率基准相同的振荡器。
查看 DAC 的用户指南、我可能有两个选项(可能更多):
1) 1)使用外部参考时钟并将外部电路板生成的信号发送到输入端、该电路板应包含 CVHD-950-100.000。 这可以通过 DAC39J84EVM 的 J17来实现。
2) 2)物理修改 DAC39J84EVM 并放置 CVHD-950-100.000、而不是当前 CVHD-950-122.880中的 Y1。 我之所以选择此选项、是因为它更便宜、更快、因为我不必设计新的板来容纳振荡器。
鉴于我的计划是将 DAC39J84EVM 与 TSW14J56 (或57)以及 HSDC GUI 和 DAC GUI 配合使用、上述任何解决方案是否更方便? 例如、如果基准不是122.88MHz、Y1的更改是否会在 GUI 中造成问题?
此致、
弗朗西斯科