This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:更改/添加参考时钟以与 ADC12DJ3200配合使用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, DAC39J84EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159945/dac39j84evm-change-add-reference-clock-to-work-in-combination-with-adc12dj3200

器件型号:DAC39J84EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200EVMLMK04828

您好!

我将 DAC39J84EVM 与 ADC12DJ3200EVM 配合使用、分别用作定制光学通信系统的发送器和接收器中的数据转换器。

如果 ADC EVM 的时钟基准是100MHz、由 CVHD-950-100.000振荡器提供、我希望在 DAC 中具有与频率基准相同的振荡器。

查看 DAC 的用户指南、我可能有两个选项(可能更多):

1) 1)使用外部参考时钟并将外部电路板生成的信号发送到输入端、该电路板应包含 CVHD-950-100.000。 这可以通过 DAC39J84EVM 的 J17来实现。  

2) 2)物理修改 DAC39J84EVM 并放置  CVHD-950-100.000、而不是当前 CVHD-950-122.880中的 Y1。  我之所以选择此选项、是因为它更便宜、更快、因为我不必设计新的板来容纳振荡器。

鉴于我的计划是将 DAC39J84EVM 与 TSW14J56 (或57)以及 HSDC GUI 和 DAC GUI 配合使用、上述任何解决方案是否更方便? 例如、如果基准不是122.88MHz、Y1的更改是否会在 GUI 中造成问题?  

此致、

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    如选项2所示、最好将122.88MHz 振荡器替换为100MHz 振荡器。

    [引用 userid="256616" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159945/dac39j84evm-change-add-reference-clock-to-work-in-combination-with-adc12dj3200 "]如果 ADC EVM 的时钟基准是100MHz、由 CVHD-950-100.000振荡器提供、我希望在 DAC 中具有与频率基准相同的振荡器。[/quote

    关于在 DAC 中使用相同的振荡器作为频率基准、您是否希望这些振荡器也具有相同的相位? 如果是、可能需要执行更多步骤、但这应该可以通过在两 个 LMK 器件中使用另一个基准(称为10MHz)并使用 PLL1将每个电路板上的新100MHz 振荡器锁定到公共输入基准来实现。

    关于 GUI、您需要计算 LMK04828的新 PLL2 M 和 N 分频器、以使用新的100MHz 振荡器将 PLL2锁定到新的 VCO 频率。 在某些情况下、可能会对现有分频器进行训练、但我担心 VCO 频率超出122.88MHz 配置 VCO 截止范围。 我们可以随时为您提供帮助。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您的快速回复。

    我们实际上不需要它们具有相同的相位、因此这应该会简化一点。

    我将继续进行修改、如果我在锁定带有 VCO 的 PLL2时遇到问题、我将联系我们。

    非常感谢、

    弗朗西斯科