This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299技术问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003960/ads1299-ads1299-technical-issues

器件型号:ADS1299

大家好、

我使用 ADS1299来做与 EEG 相关的采集板、我有两个相关的问题要问。

Q1:我想使用三个 ADS1299来测试24通道 EEG。如何连接三个 ADS1299的 BIASOUT 引脚? 是否有任何原理图建议?

Q2:ADS1299的导联脱落非常敏感。 您是否支持测量实时引线电极阻抗?

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    感谢您发帖。 请参阅我的以下评论。  

    Q1:有关多个器件的推荐偏置驱动连接、请参阅数据表中的图39。  

    Q2:请参阅此 E2E 帖子 、了解有关实时导联脱落检测的讨论。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    感谢你的答复。

    我们已根据您的想法完成了 Sch。 请帮我验证一下。

    e2e.ti.com/.../7713.sch.pdf

    非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我们将回顾一下如何返回给您。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    感谢你的帮助。

    我将等待您的回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    我 仍在等待您的回答。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    感谢您的耐心等待。 请查看我对原理图的一些评论。

    1. 建议对上电序列的 RESET 引脚进行硬件控制(请参阅图76)。
    2. 通过级联模式配置(图70A)或菊花链配置简化多个器件的 SPI 通信。
    3. 您可以共享 START 和 CLK 引脚以同步多个转换器、如数据表的图69所示。 如果所有转换器都同步、则只需一个 DRDY 信号即可进行数据采集。
    4. 只使用一个外部振荡器为转换器提供 CLK 信号、而不是为每个转换器提供单独的时钟振荡器。
    5. BIASREF 电阻器可能不是必需的、因为器件内部能够为 BIAS_AMP 提供(AVDD+AVSS)/2。
    6. 为 ADC1和 ADC2添加 SPI 调试测试点。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    您的建议具有很高的价值。

    感谢你能抽出时间。

    此致、