请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 大家好、
我使用 ADS1299来做与 EEG 相关的采集板、我有两个相关的问题要问。
Q1:我想使用三个 ADS1299来测试24通道 EEG。如何连接三个 ADS1299的 BIASOUT 引脚? 是否有任何原理图建议?
Q2:ADS1299的导联脱落非常敏感。 您是否支持测量实时引线电极阻抗?
谢谢你。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TCT、
感谢你的答复。
我们已根据您的想法完成了 Sch。 请帮我验证一下。
非常感谢。
此致、
您好、Zhonghui、
感谢您的耐心等待。 请查看我对原理图的一些评论。
谢谢
-TC