This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3282:在 DAC 输出后获得高峰值的二次谐波

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3282, DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001528/dac3282-getting-high-peak-of-2nd-harmonic-after-dac-output

器件型号:DAC3282
主题中讨论的其他器件: DAC3283

您好 TI 团队  

在 DAC3282的输出端、我们将得到2次和3次谐波。 随着我们在后一级使用放大器、这些谐波在发送器链中得到放大。

我们的信号带宽为500kHz - 20Mhz、DAC 采样率为210MSPS (使用 x2插值)。 DAC 增益为 X66。 在后续阶段、我们将使用 LPF 截止28Mhz。  

DAC3282和 DAC 前端电路的 PFB 原理图。 DAC CLK 为 LVPECL 210MHz。

请建议审核点以尽早解决此问题。

此致  

Balvan Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balvan、

    请告知您看到的级别。 对于如此低的 IF 从0.5MHz 到20MHz、HD2和 HD3的预期电平应大于80dBc。 您可以使用低频平衡-非平衡变压器来帮助抑制 HD2和 HD3。 请查找随附的报告和推荐的合适平衡-非平衡变压器。

    e2e.ti.com/.../DAC3283-HD3-Performance-_2D00_-Copy.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、我们已经在 LPF 之后使用 ADT4-6T、但问题仍然存在  

    此处取 R127的值为400R、但我们尝试将 R127更改为200R、将 r128更改为100R、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD2主要是由于外部电路不平衡。 DAC 输出中的信号应尽可能实现平衡。 请仔细检查布局以使差分走线保持较短且以平衡方式布线、并观察平衡-非平衡变压器的单端输出。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    在布局和布线中、我们将处理这件事。我们仍面临来自您的基准的 dac.pfb 谐波图像的二次谐波问题。结果与数据表不匹配。 请建议您尽快解决此问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的参考引用的 PFB 布局图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您好!  

    我们不会获得数据表中提到的预期结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在查看原理图时、您的输出网络与 EVM 不匹配。 EVM 还具有4:1变压器。 您可以看到、变压器的中心抽头通过0欧姆电阻器偏置为3.3V。 无需400 Ω 并联电阻器。 您将需要100 Ω 上拉至3.3V。  

    请注意、3.3V 必须是经过良好滤波的电源。 电源上的任何噪声和失真都将耦合到输出中。 我看到您只能选择将中心抽头偏置为2.5V。 这将不符合 DAC 的输出顺从电压。

    我无法解释您的布局。 布局上的所有终端都远离 DAC 输出。 通常、端接(源极和负载)应尽可能紧密耦合。 请参阅我们的 DAC3283 EVM 布局以供参考。  

    https://www.ti.com/lit/zip/slar052

    没有其他方法可以改善 HD2。 DAC 本身在模拟内核性能上具有大于80dBc 的 HD2。 同样、HD2完全是由外部组件造成的。 如果 DAC 未在顺从电压处正确偏置、HD2可能会降低。 请再次仔细检查 DAC3282输出顺从电压数据表规格。

    我看不到您是如何探测 DAC 输出的。 布局中没有探测点。 在我们的 EVM 中、变压器输出连接到 SMA、以便在频谱分析仪上观察到。 您需要确保频谱分析仪本身不会引入 HD2。 您需要调整频谱分析仪衰减设置、以避免频谱分析仪失真。

    请从您的信号源注入10MHz 信号、并检查频谱分析仪。 如果您还看到大量的 HD2、则需要调整频谱分析仪。

    请考虑订购 EVM 并对其进行测试。 另请参阅 EVM 布局并遵循它。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang 感谢您的回复和抽出宝贵时间查看我们的设计。

    我们的旧板具有相同的 DAC 和变压器。 在该板中、我们提供了3.3V 选项。

    PFB 图像  

    我已经尝试过您建议的要点,即制作400R DNI 并提供中心抽头3.3V。 但 SFDR 没有改善。

    为了进行测量、我移除了一个连接电阻器、将后面的射频链与 ADT4-6T 级隔离。 并探测该电阻器的一端。 通过 CRO 探头。

    对于 CRO 问题、我们没有干净的信号发生器来验证信号。 我们有一个信号发生器、我尝试提供衰减、但信号和谐波都会衰减、SFDR 没有变化。

    还有其他建议吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在使用您建议的设置.pfb 图像的变压器之后得到此结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balvan、

    在我们的实验中、我们直接通过 SMA 连接器电缆连接到 R&S 或 Keysight 频谱分析仪。 这些设备具有足够的线性度、不会增加额外的失真。  

    我不确定您使用 CRO 的测试方法。 您必须进行测量、并确信您不是从测试设置中测量失真。 我没有其他指导、因为 DAC 本身和平衡-非平衡变压器本身不会生成如此高的 HD2。 这应该是一个相当直接的测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang,感谢您的支持。

    可能是由于 CRO。 您能不能告诉我 测量20Mhz 输出的 DAC 输出所需的最小 BW。(DAC 时钟为210MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balvan、

    它不是示波器的带宽、而是示波器功能的线性度、因为 CRO 引入了自己的线性限制。 您将需要找到更好的设备来测量 DAC3282的真实能力。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kang 的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 祝你好运